This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210EVM-012:光绘文件和 BOM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200POLEVM-10, LMG1210EVM-012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700704/lmg1210evm-012-gerber-files-and-bom

器件型号:LMG1210EVM-012
主题中讨论的其他器件:LMG5200POLEVM-10

您好!

我无法找到用于评估板的光绘文件以加快原型设计过程。  

此外、PDF 中的 BOM 还包括一个宽分流电阻器、而实际出厂电路板中的分流器更小。

您能否提供这些文件? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉造成混淆。 我们将再次检查 BOM 并很快在线上传光绘文件。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果原理图文件可以编辑的 Altium 格式(如一些其他参考设计)进行更新、这将非常有用。
    提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供一个在网上发布了"可编辑 Altium 格式"的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、  

    具有 SV601229修订版 B 电路板设计文件的 LMG5200POLEVM-10。 它具有完整的 Altium 项目、可帮助快速进行原型设计、并提供经过验证的噪声完整性解决方案等 同时、通常只包含.OutJob 文件、这些文件只能生成.PDF 输出、但不能生成 CAD 设计文件。  

    感谢您的观看和关注。  
    此致、

    Iñigo μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Iñigo、

    谢谢!!! 这对我有很大帮助。 让我看看我们是否可以为您准备好 LMG1210EVM-012。