Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28C42, LMH6629
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LMH6629
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
John
我无法使用 随处可见的建议电路使 VM 与 UCC28C42 TINA-TI 中的模型协同工作。
它可以 在实际电路中工作:但不能在模型中工作、这是可行的吗?
1请注意、在您使用经典2N2222将斜坡缓冲到 CS 引脚中时、 来自模型行为的 CS 引脚上的信号远非有用信号。
所以我用运算放大器做了一个真正的缓冲器-如今使用运算放大器没有问题。 性能要好得多。 尽管这对 PWM 栅极驱动没有影响、 但这种新的斜坡电路确实使输出达到预期 值。 而2N2222斜坡 没有。
我自己 的观察结果是、UCC28C42的模型 通过某种方式完成、以便 在延迟后输出 CS 信号的低0电平驱动信号。 尽管模型中内置的 RC 斜坡没有此类延迟、但栅极驱动在斜坡的某个高电平处变为高电平并快速结束、因为 在不久之后会检测到 CS 的"高电平"。 因此 、当栅极变为高电平时、与栅极驱动的电压反馈强制关闭条件没有相关性。
这是我们可以在结果中观察到的结果。
我已经尝试了所有可能的方法:无论驱动器看起来总是一样的。
我有一个特定的理由来运行电流模式控制器的电压模式模型:我有一个专有电路、我需要首先在 VM 中进行探讨。 然后在 cs 处添加其他前馈信号并增强其 行为。 我是否有任何模型可以在 VM 中更轻松地使用、然后再添加 cm?
感谢您的任何帮助。
是我的最新电路。