Other Parts Discussed in Thread: UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28951
我使用电源部分测试了我的电路。 在 CV 模式下、我的输入电压为120V、o/p 为24V。 我正在使用外部误差信号放大器。 R7为开路、仅使用输出电压反馈。 Vdac 是设定点、Vo_ADC 是 o/p 电压 f/b 理想情况下、当这两个值匹配时、EA+应变为低电平、UCC 应将其控制为 CV 模式。
EA+= Vdac-Vo_adc ...(单位增益)。
当我为 Vdac 提供=1.5V 且当 Vo_ADC = 0.7V 时、系统变得不稳定、磁性元件开始产生噪声、单元进入 DESAT 保护。 这种情况发生在设置0.8V @ comp 引脚时。
运算放大器 U45是否应为单位增益? (其所有电阻器均为10k、因此是单位增益差分放大器)。
2.补偿环路值是否会影响系统的基本控制? 我尝试根据数据表进行更改和计算、但没有效果。
什么是 Rsum 效应?
4.当我移除电压反馈时、系统会在95V I/p 时提供30V 不受控制的输出 变压器为4:1。 但是、当我连接 f/b 时、系统开始出现上述错误行为、即在35V i/p 和9-10V o/p 时、磁性元件开始发出噪声、然后出现去饱和。 栅极、漏极波形噪声很大且不清楚。
此外、在使 R123、R53 = 0欧姆后、当输出电压的设定值保持在16V 时、控制器将占空比保持在最大值、直到64V (4:1变压器) 之后、如果我增大输入电压、占空比应该会变化、但它会直接进入突发模式、并改变开关 MOSFET 之间的相移。 此后、磁性元件开始产生噪声。
您能否建议占空比为何直接从 Dmax 变为 Tmin 突发模式?
请给出电路值、以使其正常工作。 请告诉我 Rsum 和 Comp 引脚电压的影响。
谢谢、
Jignesh C. Patel