This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:[UCC3895] UCC3895的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703310/ucc3895-ucc3895-questiones-of-ucc3895

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC2895

好的、我们使用峰值电流模式控制来抑制 UCC3895的 psfb、发现异常、测试条件为 Vin:400V、输出 l2V/70A、UCC3895的功能是什么导致这种情况的?  死区时间:100ns、SR PWM 占空比非常接近100%、如果我将死区时间增加到100ns 以上、这个问题已经解决了、所以我不认为这是布局/噪声问题、我想知道 UCC3895中的哪种机制会导致这样的结果?谢谢。

CH1:校正后 CT 信号(黄色)

CH2:初级侧 MOS 栅极信号(粉色)

CH3:SR 栅极信号(蓝色)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han

    UCC2895不会生成 SR 栅极驱动信号、因此我想知道它们是如何生成的?

    您能否发布您正在使用的原理图? -如果无法在此处发布、请直接通过电子邮件发送给我:colingillmor@ti.com

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您的回复、问题实际上是客户提出的、我将向您发送 SCH 文件和测试波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Han

    谢谢-我明天会来看看

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    你有什么想法吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han

    我们已将此问题联机、并正在通过电子邮件进行沟通。 解决问题后、我将更新此主题。

    此致
    Colin