This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:如何在 BQ24192中选择红外补偿电阻设置和电压钳位

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676447/bq24192-how-to-select-ir-compensation-resistor-setting-and-voltage-clamp-in-bq24192

器件型号:BQ24192

尊敬的团队:

我的客户正在设计 BQ24192。

寄存器中的设置之一是 IR 补偿。

我是否可以知道如何设置这些寄存器 REG[7:2]?

规格。 如下所示:

输入电压:5V、

电压:4.2V

I 充电:3A

电感器 DCR:20m Ω。

谢谢  

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaq、

    红外补偿旨在减少 BAT 引脚到电池单元的电阻影响、从而使充电尽可能长时间地保持在 CC 模式。 电阻可能来自 PCB 布线、连接器和感应电阻器等 其背后的理论是、充电器通过感应 BAT 电压并与 VREG 设置进行比较来确定 CC 和 CV 转换。 当 BAT 引脚电压达到 VREG 时、电池单元具有 VREG - Ichg x R。IR 补偿是将 Ichg x R 添加到 VREG、以便电池单元可以获得所需的 VREG。

    REG06[7:5]用于设置从 BAT 引脚到电池的路径上的保守电阻值。 REG06[4:2]设置允许的最大补偿电压。 VREG 顶部的电压是 Ichg 的较低电压值 x REG06[7:5]设置的电阻和 REG06[4:2]设置的电压。

    一个示例:充电器 BAT 引脚到电池单元的最小电阻为57m Ω。 REG06[7:5]应设置为101 (50 m Ω)。 REG[4:2]是设计人员的选择设置、让我们使用110 (96mV)作为选项。 快速充电电流设置为3A。 BAT 引脚电压根据实时充电电流变化。 当实时充电电流为3A (3A x 50 m Ω> 96mV)时、充电器将 BAT 引脚电压调节至 VREG (使用下面的4.2V 设置)+ 96mV。 当实时充电电流降至1A (1A x 50m Ω< 96mV)时、BAT 电压约为4.2V + 1A x 50m Ω= 4.25V。

    此致、

    Eric