This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:过流保护。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC28070, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671333/ucc28070-over-current-protection

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:UCC256303UCC27324

你(们)好

目前、我的客户正在使用 UCC28070、UCC256303、UC29002、UCC27324开发800W 标牌。

UCC28070的过流保护存在问题。

如果输出负载从90V 的输入电压增加到1A 的间隔、则会出现 FET 在大约1kW 时受损的现象。

我们已将 RIMO 从24k Ω 更改为16k Ω、作为一项改进。

在大约840W 时、输出电压逐渐下降、输出电流上升。 840瓦。

目前、客户希望将 OC 标准调整为约1000W、因为 LLC 启动时初始输入电流瞬时上升。

相比之下、RIMO 和 RPKLMT 进行了调整、但保持了840W 或 FET 如前所述已死。

是否有办法改进这一点?

我将附上相应的电路图。

e2e.ti.com/.../18Y_5F00_LED-SIGNAGE_5F00_IT800P_5F00_S_5F00_Rev0r2_5F00_180307.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Kim:
    不清楚这项试验是如何进行的。
    哪个 FET 损坏?

    您需要单独测试电源的 PFC 部分、以将问题隔离到 PFC。
    请完成 UCC28070的计算器工具、并使用 RIMO 和与此部件相关的所有其他组件的推荐值。
    RIMO 的值可设置 PFC 的功率能力。 凭借适当的设计值、 PFC 应能够在整个输入电压范围内以其额定功率提供设定的输出电压。 因此、使用计算器并首先查看 PFC 部分非常重要。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    自上次重新发布后的两周内、我们将关闭此帖子、如果您有更多信息、请启动新帖子。

    谢谢

    Peter