This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:bq40z60 IC 的未来可用性

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703338/bq40z60-future-availability-of-bq40z60-ics

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ40Z50-R2

您好!

与您的 FAE 之一交谈后、我建议考虑更改或更改使用 bq40z60代替 bq40z50-R2的解决方案。 这背后的原因是、正如您的网站上所述、可能很难通过 EMI 测试、并且 bq40z50正在积极开发中、针对 bq40z60无法解决的领域中的问题进行了修复。

我们通过了预合规性测试、因此无需担心通过 EMI 测试。 但我现在担心 bq40z60的未来可用性。 我想知道在不久的将来(5年)是否很难购买 bq40z60 IC? 您是否建议由于潜在的采购问题而更改解决方案?

此致、

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、
    此器件不存在源故障。

    此致、
    伯利恒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 伯利恒、

    感谢您的回答、但我的问题是、由于产品页面上的特殊说明、将来是否会出现采购问题。 如果不是现在、这就是我解释您答案的方式。

    此致、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    只要有订单、TI 就会继续生产该器件。 使用此器件的多个客户具有较长的预期生产寿命。 产品页面上的特别说明仅用于帮助了解使用充电器和监测计组合时遇到的特殊挑战。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答和解决我的问题。

    此致、

    Carl