This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:突发模式功能与 SS 电压之间的关系

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671184/ucc25600-relation-between-burst-mode-function-and-ss-voltage

器件型号:UCC25600

我对 UCC25600的突发模式功能和 SS 电压之间的关系有一个问题。 数据表显示、当控制环路要求开关频率高于350kHz 时、栅极驱动器被禁用、而
功率级停止开关。 当输出电压下降时、控制环路开始要求切换
频率低于330kHz 时、栅极驱动器恢复、功率级再次开始供电。 但是、作为我的调试、即使在软启动阶段开关频率等于350kHz、它也无法进入突发模式来禁用栅极驱动器。 仅软启动结束、SS 引脚电压大于4V、然后将禁用栅极驱动器、IC 可进入突发模式。 对吗? 谁能回复我、非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiaojun、

    感谢您关注 UCC25600。
    内部振荡器通常具有特定的容差额定值、您是否尝试将 Fsw 增加到360-370kHz? 您是否注意到这些频率下的相同问题? 您应该为这些值进入突发模式。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sonal、
    我很抱歉这么晚才回答。 非常感谢您的快速回答。 为了更详细地解释我的问题、输出在电源启动前具有一些电压、因此电压环路将饱和、从而将频率设置为最大值、直到输出电压大于之前的给定值、并根据基准进行调节。 但在这个起始阶段、我看到频率大约等于350kHz、并保持了我记忆中的()几百毫秒左右。 同时、IC 将在空载条件下进入突发模式。 我提出了这个问题。
    可能我的工作条件存在一些问题、不会按照您的建议触发突发模式。 顺便说一下、我已经更改了工作条件、以避免在软启动阶段进入最大频率、因此我没有进行更多测试。 再次感谢您的参与。