This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:电感器中的 BQ24773_temperature rise

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673076/bq24773-bq24773_temperature-rise-in-inductor

您好!

我们的电流要求为10A、其中电池的充电电流为4A、系统电流为6A。 在这种情况下、各种组件的温升如下所示。

2.高侧 MOSFET:78C  

低侧 MOSFET:60C   

电源路径 FET:65°C

我们还使电感器远离电路板、以确保其他元件不会对电感器加热。 但在本例中、电感器的温度也会达到80C。 根据电感器数据表、在额定 IRMS 为12A 时、电感器的温升为40°C。 那么、电感器中这种温升的原因是什么? 请建议可能的解决方案。

注意:实验是在25°C 的环境温度下进行的。  

等待您的回复。  

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    '根据电感器数据表、在额定 IRMS 为12A 时、电感器的温升为40C。' 什么是电流纹波? 一些电感器供应商可以帮助您计算电感器损耗。 www.vishay.com/.../
    在估算电感器损耗后、您可以查看电感器数据表以了解其是否合理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    希望你可以。 感谢您的快速响应。  

    下面给出了充电器芯片的配置:

    1. 最大电池充电电流- 4A
    2. 最大电池电压- 4.2V
    3. 开关频率- 600kHz
    4. 电源适配器规格:15Vdc/3A

    平均系统负载为5.7A (最大值),因此在从降压转换器汲取单位负载和电池充电电流时,总输出电流要求为9.7A (近似值)。

    在这种情况下、不同器件的最高温度如下所示:

    A) ACFET/RBFET (DMG4800LSD-13):֯C μ A  

    B)高侧 MOSFET (BSZ0902NSATMA1):85 ֯C

    ֯C)低侧 MOSFET (BSZ0902NSATMA1):94 μ A

    D)电感器(SRP1038A-2R2M):֯C μ H

    该温度是在装置在27 ֯C 室温下工作时测量的。

    如果您可以提供建议以降低温升、这将非常有用。

    PCB 具有4层、尺寸为50mm x 28.5mm、覆铜厚度为2oz。

    随附原理图和 PCB 布局文件供您参考。

    e2e.ti.com/.../PCB-layout.pdf

    此致、

    Mihir。