This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:即使在校准后、充电/放电电流也不正确

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703770/bq27510-charging-discharging-current-is-not-correct-even-after-calibration

器件型号:BQ27510

大家好、  

我们在其中一个设计中使用 BQ27510作为电池监控器。  
我们使用 EV2300与 BQ27510进行通信、以进行初始开发。  
最初一切都按预期工作、我们能够从电池监控器中读取正确的电压和电流。  

在初始配置期间、错误地发送了 IT_Enable 命令、此后、即使在校准后、电池充电/放电电流也不准确。  
即使没有负载/充电器连接到系统、电池监控器也会显示140mA 的充电电流。 任何负载或充电电流都被添加在这个140mA 之上。
似乎存在140mA 的失调电压误差、即使在 CC 失调电压/增益或充电电流校准之后、也不会校正该误差。

我们已尝试重置命令以重置整个电池监控器、并已上传默认固件。
但上述情况并未解决该问题。  
我已附加.gg 文件供您参考。  

请说明解决此问题的可能原因/方法。  
期待收到宝贵的建议。  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5658.Data_5F00_Flash.gg.zip

谢谢、

Suresha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已指派一名 TI 专家来研究您的请求。