This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:bq2022A 数据通信

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698481/bq2022a-bq2022a-data-communication

器件型号:BQ2022A

您好专家、

我的客户现在想要为其项目设置测试规则、并希望检查以下分析结果是否正确。 我们是否有戴尔协议或任何确认的数据来确定此波形是否正常? A 和 B 是初始化后的值。 如果是、我们可以使用它吗? 如果不是、请告知我、然后我可以告知客户。 非常感谢!!!!

PSID :初始化+数据204 (跳过模式)、240、0、0、141+ DellPN

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    关闭该线程、因为我们脱机解决了该问题。