This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:bq27510-G3 /最大默认 Qmax 百分比

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703863/bq27510-g3-bq27510-g3-max-default-qmax

器件型号:BQ27510-G3

您好!

请让我询问 Max % Default Qmax、因为 TRM 中没有足够的解释。 我想它将用于通过以下公式计算默认 Qmax。

默认 Qmax =设计 Capacity x Max %默认 Qmax

我的理解是否正确?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 我正在等待您的回复。

    此致、
    Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    它是 Qmax 学习滤波器。 它只是说、在合格的 Qmax 学习事件期间、Qmax 的更新不能超过默认编程 Qmax 的限制。