This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621EVAL:效率问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM2621, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702557/lm2621eval-efficiency-problem

器件型号:LM2621EVAL
主题中讨论的其他器件:TPS55340LM2621TPS61230A

我已将电路板连接到 Vin=4.2V、Vout=5V、并且负载的输出电流为0.8A。 但是、考虑到效率图、我测得的效率低于数据表中的效率。 它应该大约为88%、我测量了78%。 近况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    您是否使用 EVM 进行效率测试? 什么都没有改变?
    请确保正确测量输入和输出电压。 使用 DMM 测量 EVM 输入测试点电压、而不是电源和电子负载电压。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是的、我刚刚将电路板从封装中取出、连接到电源、并使用万用表测量电压和电流。 我之前使用的板是 TPS55340、 但对于1.1A 的输出电流、效率为78%、因此我希望使用 LM2621实现更好的性能、因为在数据表的效率图中、输出电流为1A 时、效率似乎为85%、而我测量的电流小于80%。 什么可能出错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    效率不应仅为78%。 这实在太低了。
    请确保使用单独的万用表来测量输入和输出电流。 电源上显示的电流不可靠。 以下是测量效率的链接:training.ti.com/engineer-it-how-test-power-supplies-measuring-efficiency
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    我使用单独的万用表测量了输入和输出电流、得到的结果是相同的、效率为78%。 但是、我已经看到、使用具有较小"正向压降"的二极管可以提高效率、但我不知道它确实提高了多少。

    此致、

    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    我对 EVM 进行了加倍检查。 它不适用于0.8A 应用。 如果您希望获得更高的效率、请使用更小的 DCR 电感器和额定更高额定的散射基二极管。 建议使用 DT1608C-682和 DT1608C-682。 我在 Vin=4.2V、Vo=5V@0.8A 上测试 EVM、结果为81.8%。
    输入电压来自什么? 是锂电池吗? 选择 LM2621的原因是什么。 还有其他 TI 升压转换器适用于此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是的、输入电压来自锂电池。 原因是我看到它易于使用、并且配置很少。 我之所以选择它、是因为我在数据表中看到、它可以输出高达1A @ Vout=5V 的电压、效率为88%。 还有哪些转换器适合这种情况?

    此致、

    Dani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dani:

    TPS61230A 是一款高效完全集成的同步升压转换器。 效率高于 lm2621、无需外部肖特基二极管。
    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    好的。 顺便说一下、"额定值较高的散射二极管"是什么意思? 支持更高电流的二极管?

    此致、

    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 二极管支持更高的电流。