This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:什么#39;s VGL 的电流限制

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676385/tps65150-q1-what-s-the-current-limitation-of-vgl

器件型号:TPS65150-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65150

大家好、

我的客户正在使用 TPS65150、我们想知道 VGL 的电流限制。 因为我们的 VGL 负载约为300mA。 工作正常吗?

谢谢、  

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cera Wei:

    该器件专为50mA 的连续电流而设计。 但是、正如您在数据表中的图30中看到的、我们测量的负载电流高达100mA。

    这取决于300mA 是直流电流还是交流峰值电流、以及峰值电流需要传输多长时间。 与直流电流相比、交流峰值电流可能较高、因为大部分电流由输出电容器提供、并且可以根据需要增大输出电容器。

    答案可能针对峰值电流(需要单独检查)、没有针对直流电流。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cera Wei:

    我认为最好的方法是查看 EVM

    除了有关电荷泵的更多详细信息、请查看此应用手册:

    此致、

    Brigitte