This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:打开和驱动失败

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673494/uc2843-failure-to-turn-on-and-drive

器件型号:UC2843

您好!

我对 UC2843有几个问题。 我尝试将12V 降至8V、输出电流约为4A。  

它正在尝试开启、但未能开启。 在 RT/CT 引脚处、RT 为8.25K、CT 为1nF。  

在 VFB 和 Comp 上、我有一个510K 电阻器和一个100pF 电容;对于 VFB 上的电阻分压器、我有一个22k 电阻器作为 R2 (连接到 VCC)、4.7K 电阻器作为 R1 (接地)

2.它没有提供足够的电流。 我有一个1欧姆电阻器作为我的感应电阻器、我使用 NMOS 进行驱动。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Siji、
    您能否发布包含组件值的原理图?

    谢谢
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变压器如下: https://www.digikey.com/product-detail/en/pulse-electronics-power/PA3856.005NLT/553-2139-1-ND/3906266 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Siji、
    显然、该变压器可配置为反激式或正向转换器。
    您错误地将其配置为转发。 R43上没有适当的电流感应波形。
    请通过切换引脚4和引脚5以及引脚9、10和6、7上的引脚配置为反激式。
    然后检查 R43上的电流感测信号。
    您可能需要更换 Q1。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您指出这一点。  为了澄清一下、我是否应该将引脚4接地和引脚5作为我的电源、并将引脚9和10隔离接地和引脚6和7作为我的隔离电源?  或者、我应该交换引脚、使9&10和6&7成为辅助侧、引脚4&5成为次级侧?

    出于兴趣,您是否想解释为什么可以切换变压器的引脚使其成为反激式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siji、

    您应该先了解一下您的第一个解释。

    这将使您的电路成为反激式电路。
    此 TI 培训链接介绍了反激式器件的工作原理:

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我尝试了您的建议、但它仍然不起作用。 我看到它正在尝试打开。 我还想注意的是、我用0欧姆电阻器替换了 R41、并删除了 C51。

    我还尝试用该系列的反激式变压器完全替换变压器、但它仍然可以正常工作。 尽管在这种情况下、它不会尝试开启。 VCC 约为1.2V。

    最后、在这两种情况下、我都将 R43替换为0.5欧姆。

    还有其他关于该怎么办的建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有其他建议可以做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然对此感到麻烦。 有人对该怎么办有任何建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siji、
    请布置 VCC 引脚电压的波形。
    MOSFET 漏极电压和 ISENSE 引脚电压。
    输出引脚电压。
    将所有这些波形置于相同的示波器图上有助于我们弄清发生了什么错误。
    谢谢
    Joe Leisten