This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:器件不会进入关断模式-启用控制

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676479/tlv61046a-device-not-going-to-shutdown-mode---enable-control

器件型号:TLV61046A

我们通过微控制器控制此器件使能、使能功能对我们来说正常。

但是、当我们通过为使能引脚提供一个低电平来禁用时、我们将获得与输入相同的输出。

由于它具有隔离开关、因此我们不应获得任何输出电压。

您能否告诉我们、我们为什么在关断器件时看到与输入电压相同的输出电压?

设计输入:VIN 4.2V、Vout 5V、Iout 100mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 EN 禁用后、您是否可以尝试使用电阻器负载对 VOUT 放电? 并检查每个引脚的电压。 EN 为低电平后应无电压