This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:负载断开栅极驱动器功能

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676510/tps61178-load-disconnect-gate-driver-function

器件型号:TPS61178

您好、先生、

数据表 具有8.3.4 负载断开栅极驱动器功能、但  我有点困惑。

DISDRV 是 通过 VCC 还是 EN 进行控制?

如果 EN=Low VIN=High、Vout=?

如果 EN=High VIN=High、Vout=TM

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它由 EN 引脚控制。 在 E=L 时、VOUT 将为零。 在 EN=H 时、VOUT 是设置值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    非常感谢。

    Hugo