This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:BQ24170充电器电流限制问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, LM5175, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703096/bq24170-bq24170-charger-current-limit-issue

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: LM5175BQ25703A

大家好、

我的客户将 BQ24170用于电池充电应用。

它们需要使用充电器电流限制来控制输入电流。

我们已在客户电路板和 EVM 上测试了这些功能、在这两种情况下、电流限制切断都无法正常工作、也无法限制。

我们观察到分流器上的电压超过限制、因此负载电路也没有问题。 我们需要 EVM 电流限制测试的测试报告。

客户希望冻结设计时、请立即提供帮助。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitesh、

    它们是否使用输入电流限制(ACSET)或充电电流限制(ISET)? 电池上的充电电流和适配器上的电流限制是多少?

    ACSET 应该能够控制充电电流、这样、如果负载引入的负载瞬态高于(充电电流)+(平均负载电流)、那么它将降低充电电流、这样输入电流不会超过您的 ACSET 设置。

    负载连接在何处? 直接通过电池还是在 PVCC 上? 我使用数据表(第28页)的图23作为参考。

    请提供原理图以了解他们如何连接设置。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

     BQ24170的前级为 LM5175、专为12V/6A 而设计。 我还附上了部分原理图。

    我们将讨论输入充电器电流限制、而不是电池充电电流限制。

    在这种情况下、系统负载在12V/5A 范围内(请参阅网络名称 VCC_12V0)

    电池充电电流 = 650mA。

    电路工作正常、在正常情况下不是问题、我们只想保护放置在 BQ24170之前的前电路。 我们不希望超过5A/6A 输出负载条件、因此需要限制输入本身。

    我们还在 EVM 上进行了测试、但 EVM 无法正常工作、甚至允许10A 的输出电流。

    请在这里提供帮助、我们找不到什么错误?

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitesh、

    此充电器不调节系统电流。 在该设计中、它们需要确保峰值系统电流不超过6A。 控制环路仅最大限度地减小充电电流、这样、如果系统需要瞬态、则它将降低充电电流以满足系统瞬态要求、在这种情况下最高可达6A。

    如果他们需要电池为瞬态提供帮助、则可以查看我们的一些多节降压/升压 NVDC 充电器、这些充电器可以对电池电流进行补充(例如 bq25703A)。

    它们还可以使用15V 输入并降压到3节串联电池、将系统直接连接到电池(如数据表的图23)。 尽管如此、bq24170的输出电流不能超过4A、这是我们集成 FET 的限制。

    系统要求是什么? 工作电压、平均功率、峰值功率? 在此、我可以推荐一种拓扑、该拓扑可以处理它们所需的平均电流和峰值电流。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    在此阶段、我们不能考虑其他器件。

    如果 BQ24170不能帮助限制系统电流、那么移除充电器电流限制电路的最佳方法是什么?

    我们对位于 BQ24170前面的 LM5175有限制、因此我们可以避免使用该电流限制电路。

    充电电流仅为600mA、只有在充电限制条件下、我们可以接受。

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitesh、

    无论输入电流限制是多少、如果输入电压不能处理超过6A 的瞬态电流、则当瞬态超过6A 时、您的系统将崩溃、进入电池电压。 在任何情况下、我仍然建议您使用我们的 ACSET (大约5.5A)、ISET (650mA)和 LM5175 (6A)作为最后的解决方案。 原因是充电器将尝试通过将充电电流降至0A 来支持系统电流瞬态、因为它接近5.5A。

    这就是为什么我问峰值系统功率、平均系统功率和工作系统电压是多少、因为如果消耗的电流过大、由于存在输入电流限制、如果峰值系统电流超过6A、系统电压将下降到电池电压。 他们需要确保这是可以接受的。 否则、需要使用不同的拓扑。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。

    感谢您的及时帮助。

    Mitesh