This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:帮助您选择合适的产品

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675149/tps562219a-help-to-choose-correct-product

器件型号:TPS562219A
主题中讨论的其他器件:TPS54302

我们正在开发一种产品、产品与医疗相关、基于物联网。 通过优质适配器,产品的输入功率为12伏直流电,在电路的剪切侧,我们需要3.3伏直流固定输出电压和1.5安至2安(1.5或2安)电流,因此12伏- 3.3伏= 8.7伏, 因此,我们决定根据 我们的要求,使用哪种产品,而不是 LDO,开关稳压器将更好。 *这是一种医疗产品,因此它将通过 EMI、EMC、FDA、CE 等测试,因此,根据这一要求,请推荐产品*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅 TPS54302以了解您的应用。
    主要特性:扩频频谱可降低 EMI
    其他特性:
    输入电压范围为4.5V 至28V
    输出电流高达3A
    可通过以下链接加载数据表:
    www.ti.com/.../tps54302.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢