This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54294:高电压输出时的输出停止

Guru**** 2619125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676133/tps54294-output-stop-at-high-voltage-output

器件型号:TPS54294

尊敬的所有人:

1. VIN=10.8V、Vout1=5.5V/100mA、Vout2=3.7V/1.5A
VIN=10.8V、Vout1=5.2V/100mA、Vout2=3.7V/1.5A

输出出现在情况2中、但两个输出都在情况1中停止。
此电路修改了 EVM。
 3.7V:L=3.3uF  5.5V:L=4.7uF
电感器的值是否合适?

当我将输出电压升至接近最大占空比时、需要注意的要点是什么?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    我对你的问题感到困惑。 用例1时、您的意思是输出停止?

    您更换的导管看起来很好。 您是否更改了其他成分?

    此致

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户 使用 EVM 来确认输出。
    它们会改变反馈电阻和电感器。
    它们会更改目标输出的反馈寄存器。
    当它们设置 output1的输出电压5.5V 时、它不是两个输出。
    但是、当它们设置 output1的输出电压5.2V 时、这两个输出都可以。

    为何会出现这种现象?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    案例1的原理图/设置正常。 无法从您提到的信息中知道为什么没有为 case1输出结果。 建议您可以现场为客户提供支持、并检查焊料质量和实际设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    1、您更改为电阻器和电感器的值是多少?

    2、您能否在不是两个输出时上传 SW、升压波形。

    此致

    Edwin、。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将向客户检查电感器规格。
    此外、我将检查输出电容器(直流偏置规格:EVM 为6.3V)和输入源。
    此致、
    PAN-M