This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:VIN>Vout 时的 TPS610993效率

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704013/tps61099-tps610993-efficiency-when-vin-vout

器件型号:TPS61099

您好!

当客户的 TPS 610993的 VIN>Vout 时、我们对效率有疑问。

■问题
当 Vin =μA 至5V、Iout = 300 μ A 或25mA 时、效率如何?
(在降压模式或直通操作期间)

此致、

Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于直通模式、如果 VIN=5V、VOUT 将等于 VIN。 您的应用是否可以接受这种情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    感谢您的快速回复。
    我们与客户确认输入电压大于输出电压+ 0.5V 时的输入电压输出是不可接受的。
    由于 TPS61099x 不符合所需的规格、我们建议使用不同的器件。

    此致、
    Seishin