This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:电容器容差

Guru**** 2587735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674418/bq40z50-r2-capacitor-tolerance

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

大家好、

 

由于一些电容器供应商现在存在短缺问题、客户正在尝试确定电容器是否可以选择10%到20%的更高容差。  符合 BOM 要求

 

列表中添加了"bq40z50 EVM"、似乎我们主要选择了20%。 但是、DS 中 C13 (电容连接到 PBI)的最小值为2.2uF。  这就是我需要您的支持的原因

 

检查我们是否可以为 bq40z50选择20%容差电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ake:

    只要它不紫色最大/最小值、那么该值应该是可以的。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣的是、在规格中、最小电容为2.2uF。 但我们选择的是 EVM 具有20%容差的2.2F。
    这意味着 BU 需要再次检查我们的规格。