This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:EVM 用户指南#39:环路特性

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703994/tps568215-evm-user-s-guide-loop-characteritics

器件型号:TPS568215

《TPS568215EVM 用户指南》的 P.8图7中提供了环路特性图。

请告诉我测量条件。

我想知道注入电阻值(R6)、注入摆幅电平和测量设备。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    注入电阻器值和注入摆幅电平仅由测量设备决定、但使用不同的设备时、环路测试结果不会改变。 很难确定正在使用哪一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、

    我想知道您在测量 EVM 用户指南的图7结果时的测试条件。
    您没有测量条件吗?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有图7的确切测量条件、因为它是在器件开发期间测量的、而不是由我们测量的。

    在此、我附加了另一个波特图供您参考:

    设备:AP300;

    设置:具有所述测试条件的 TPS568215EVM;

    交流注入:Fs<1kHz--300mV;1k-10kHz--线性从300mV 降至30mV;Fs>10kHz 30mV

    R6=20 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent - San、

    感谢你的答复。

    相位曲线在10kHz 至20kHz 之间的下降是否是由于注入振幅水平不足所致?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    相位下降是因为它超过180度、因此软件  会自动将其减至-180度。

    张文森