This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:待机电流以及如何进入待机模式

Guru**** 2457540 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC59116F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668650/tlc59116-standby-current-and-how-to-enter-standby-mode

器件型号:TLC59116

您好!

TLC59116的最大卖点是低待机电流、但在查看数据表时、无论输出状态如何(OUT0 - 15)、ICC 似乎都在几十 mA 的范围内。  如何进入"待机"模式?  是通过 RESET 引脚实现的吗?  我是否也可以通过 I2C 将器件置于"待机"状态?  当器件处于"待机"状态时、什么是 ICC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、
    TLC59116即使在待机模式下也具有伺服 mA IQ。
    唯一的解决方案是使用电源开关切断电源。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、
    数据表中的第9.4.2节规定、当所有输出通道被禁用时、会出现"待机模式"。 可通过 I2C 命令或将 RESET 引脚拉至低电平进入待机模式。 您是否说过、在此模式下、IQ 仍将为几 mA? 您是否有一个硬数字和快速数字、用于确定复位被拉至低电平时的 IQ?

    谢谢、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    从器件到 RSET 的主转换电流为几 mA、无法禁用。

    如有其他问题、请告知我。 谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、
    由于我们在电子邮件中讨论、我关闭了此主题、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Summer-San

    低待机电流模式下的电流消耗是多少?


    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

      与以下电源电流相比、待机模式可节省4mA、您可以从下面减去大约4mA。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    我也提出过这个问题。 TLC59116F 上的一个示例。

    您能否帮助解释为什么待机的电源电流大于工作电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、
    特性是典型值、电气特性中的 ICC 是所有 MP 器件在整个温度范围内的最大值。
    谢谢!
    夏季