This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A 数据库中的 K (D)方程式

Guru**** 2517970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668192/ucc28070a-k-d-equations-in-ucc28070a-databook

器件型号:UCC28070A

您好 TI

我想知道方程2和3 K (D)是如何推导出来的。 我想知道参考书籍或数据。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,崔承元
    请参阅
    www.ti.com/.../slua746.pdf
    以了解相关说明
    附录中的 IEEEE 文档还详细说明了如何推导出公式

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 감사합니다!

    然后我有问题。 我不理解交错 PFC 的等式1、2、3。 (我不理解公式1)

    我想知道我不理解的内容(或者有人会解释公式!)

    此致

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 감사합니다!

    然后我有问题。 我不理解交错 PFC 的等式1、2、3。 (我不理解公式1)

    我想知道我不理解的内容(或者有人会解释公式!)

    此致

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Choi、
    该公式显示了纹波降低比如何随占空比变化。
    纹波减少比是指交错的电感器纹波除以无交错的纹波。
    曲线显示了交错如何导致由于 A 相和 B 相位分离而产生纹波"消除"或减少
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯... 我想知道该公式是如何推导出来的。 您能解释一下公式推导过程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Choi、
    slua746附录中引用的作者详细介绍了这些公式的推导、并提供了比在本论坛上所能提供的更深入的见解。 您应该能够从您的大学或导师那里获得一份副本。
    此致
    John