This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:当 ADC 触发快速中断时,我发现它只进入一次快速中断。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703585/ccs-ucd3138-when-fast-interrupt-is-triggered-by-adc-i-find-that-it-enter-fast-interrupt-only-once

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

当 ADC 触发快速中断时,我发现它只进入一次快速中断。

例如:

在 ACOMP_X_THRESH 上,快速中断由 ADC 触发一次。

如果超过 ACOMP_X_THRESH,是否可以一直触发 FAST?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工程师正在对此进行研究、并将作出响应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常确信它是边沿敏感的、这意味着它只会触发一次、假设它保持高电平。 您可以检查另一个寄存器中的原始数据、以查看其是否已下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。