This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:功能问题

Guru**** 2588385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676407/tps54200-function-question

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS54202

TPS54200/01是否具有扩展频谱以降低 EMI 功能(如 TPS54202)? 或是否有通过 EMI 测试报告?

是否可以运行30V 输入电压?

可以通过36V 的输入电压一小时吗?

TPS92xxx 引脚分配和元件过多、CTMR 考虑电路板尺寸和成本、当前本地解决方案封装为 SOT-89 (VLED 0.8A、无需任何 EMI 对抗组件)

 

谢谢、致以诚挚的问候

苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

        TPS54200中没有扩频、TPS54200无法在30V 电压下运行。 最大额定值为28V。 谢谢!

    夏季