This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1应用问题

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704007/tps65131-q1-application-issue

主题中讨论的其他器件:TPS65131-Q1

大家好:

我们采用 TPS65131-Q1生成 6.5V/-6.5V。 但当我们将 AVEE 电流过载到大约~-60mA 时
TPS65131-Q1将进入省电模式。 正确吗?

 否则、如果我们尝试禁用(PSN=PSP="GND")节能模式、它也无法正常使用。

(可能是30秒到2分钟 、这可能是正常的、但在这段时间内 、它也会关闭。)

我们想知道可以支持多少过载电流?
然后、我们尝试使用不同的应用电路、其中一个可以使用(有相同的电路 e2e.ti.com/.../TBS65131_2D00_Q1-Power-IC-issue.xlsxstructure)、但另一个无法使用。(请参阅随附的文件)


我们的产品面向汽车。
请您回复我们、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3803365、

    请解释延迟回复的原因。 我希望 AVEE 是-6.5V、对吧? 您使用的输入电压是多少? 60mA 不应成为器件的问题、因为电流限制支持高得多的输出电压。 输入电压是否有可能降至 UVLO 以下?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte:

    感谢您的回复。

    我们的输入功率为3.3V (3.0~3.6V)。

    我们已经做了一些测试、如果我们将3.3V 降至2.7V 左右、就会出现此问题。

    当输入功率为2.7V 时、它可以解决此问题吗?