This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:有关启用电流限制功能的问题

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676427/tps25944a-question-about-current-limit-function-enabled

器件型号:TPS25944A

您好!

启用电流限制功能包含"始终"和"仅启动"模式
请检查两种模式之间的差异。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    TPS25944A 具有断路器操作。 电流限制功能仅在启动期间有效。 如果在稳态条件下发生过载事件、该器件允许在4ms 的故障计时器周期内对负载进行过流(超出设置 ILIM)。
    有关更多信息、请参阅数据表中的表1。

    此致、
    Rakesh