This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:当电流非常流畅时、不可能实现稳定的电源

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703733/tps563209-no-stable-power-supply-possible-when-current-is-very-fluctual

器件型号:TPS563209

根据 WebBench 工具的建议、我们在设计中实现了以下电路、以便为连接到 PCB 的开发板提供3V3。 该开发板配备 Snapdragon MCU、引导时可拉取近1.4A;TPS563209部分专为2A 而设计、因此应能轻松提供、但在出现最高电流电源时会发生故障。 在开发过程中、还有一个变化量的磁通电流消耗、也可以在3V3电压上看到。 我们已经用电线对 PCB 进行了微调、以使电流更好、并稍微调整了 TPS563209电路的单个元件的位置。

我们希望有人可以帮助我们解决这个问题。

此致

  WebBench 工具建议的电路原理图

  我们的布局;背面无组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、什么是 Vin 电压?

    2、引脚4是 FB、引脚6是 BST、但在您的原理图和布局中、它们看起来相反。 请仔细检查...

    3、布局很粗糙、如何将两个 GND 层连接在一起? 布局中未显示过孔和连接点、

    建议您参阅遵循布局指南(第21页图46)以对其进行优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。 第2个问题解决了。 不要相信您的审阅者。

    BG
    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很高兴听到这个问题、这个问题现在可以解决了。