This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:ASK ESD-HBM/ESD-CDM

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675265/lm317m-ask-esd-hbm-esd-cdm

器件型号:LM317M
主题中讨论的其他器件:LM317

我的客户非常了解  LM317的 ESD-HBM/ESD-CDM 参数、

但是数据表没有说明,您能否提供 ESD-HBM/ESD-CDM 参数? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您指出、数据表中省略了这些内容。 我们正在寻找这些数据、并将尽快做出响应。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    LM317M 最初由美国国家半导体18年前发布。 由于时间和采集、我们没有此器件的 ESD 数据。 您能帮助我了解客户对 LDO 的应用要求是什么吗? 也许我们还有另一个可以满足其应用需求的 LDO?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HY Bryan、

    NS 的早期数据表提到了3kV 的 ESD 容差(人体放电模型):

    www.jameco.com/.../838006.pdf

    这完全足以在安装和焊接期间处理芯片。

    安装了输入和输出去耦电容器的稳压器可以承受更强的 ESD 事件、因为去耦电容器可以吸收大量电荷。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我相信您已经为 LM317而不是 LM317M 找到了旧的数据表。 虽然这些器件相似、甚至具有相似的名称、但 ESD 可能有所不同。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan,我不知道他们需要什么应用程序,只是客户批准了该设备对某些数据的需求,ESD 只是其中一个数据。