This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3312:REF3312导通趋稳时间(达到0.1%)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704254/ref3312-ref3312-turn-on-settling-time-to-0-1

器件型号:REF3312

您好!

 

我的客户正在寻找的1.25V 基准电压的接通稳定时间小于500us (达到0.1%),并考虑到 MAX6023EBT12,因为它的接通稳定时间(达到0.1%)非常快,只有30us。

 

REF3312数据表显示、在 CL=10uF 时、导通稳定时间(达到0.1%)为2ms。 最小容性负载为0.1uF。 您能说、当 CL=0.1uF 时、导通稳定时间(到0.1%)将为20us (2ms/100)吗?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 K.Hirano:

    当 CL 为1uF 时、REF3312稳定时间典型值为2ms。 我需要在工作台上测试它、以查看0.1uF 时的启动速度、但我认为它不会降低因数10。

    如果您的客户对开通稳定时间感兴趣。 我推荐 LM4051/TL4051、因为它们是我们最快的启动器件

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcoo、

    感谢您的反馈。
    由于小尺寸是其应用的关键规格之一、因此这次 LM4051/TL4051不能成为候选器件。
    它们对 REF3312感兴趣、因为它的尺寸很小、只有1.5mm x 1.5mm。

    那么、您能否用0.1uF 测量导通稳定时间(到0.1%)?

    此致、

    希拉诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo、

     

    CL=0.1uF 时、是否还有接通稳定时间测试结果?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 K.Hirano:

    CL=0.1uF 时、REF3312的典型启动时间从我的基准测试开始为750us。 由于 CLoad 较小、因此会降低。 但愿这对您有所帮助。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo、

     

    非常感谢您的确认。

     

    此致、

     

    希拉诺