This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:sluubd3c.pdf 16.5 'SBS BCAST Time'?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676142/bq78350-r1-sluubd3c-pdf-16-5-sbs-bcast-time

器件型号:BQ78350-R1
在 slubd3c.pdf 的16.5中、将显示参数"MB BCAST Time"。
但是、即使您搜索整个文档、也不会出现其他解释。
当我搜索论坛时、我找到了以下页面、但未解决。
请告诉我有关"BS 配置"的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我没有找到待处理的 SMB BCAST 时间文档更改、并已将其输入更新系统。 感谢您将此事提请我们注意。
    有关 SBS 配置类、请参阅技术参考手册第17节有关 SMB 配置参数、请参阅您的其他文章。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的主要目的是了解 bq78350-R1。
    在本主题中、我想知道 SMB BCAST 时间
    我读了并再次猜中了16.5以下的句子。

    如果[OCA]、[TCA]、[OTA]、[TDA]、[RCA]、 [RTA]标志被置位,AlarmWarning()广播为
    SMB BCAST 时间中设置的时间段发送到主机设备地址(主机地址)。 广播
    当上述所有标志都被清零时停止。

    "SMB BCAST Time"是否为以下信息?

    类:设置
    子类:SMB 主模式
    名称:报警定时器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    另 一个帖子表示广播周期设置为充电器请求时间、因为 bq78350-R1中不存在 SMB BCAST 时间。  因此、"SMB BCAST Time"被替换为:

    类:设置

    子类: SMB 主模式

    名称:充电器请求计时器