This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:温度技术规格问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703273/bq2022a-temperature-spec-question

器件型号:BQ2022A

您好专家、

我的客户想知道自然通风工作温度范围和 通信自然通风温度范围之间有何不同? 非常感谢!!

(一般情况下、它们所需的工作环境温度为-30C 至70C)

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    我们是否有机会就本案例获得您的帮助? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    根据我们的设计人员、更严格的范围包括 OTP 编程范围(-20至70C)。
    似乎较宽的温度范围不包括 OTP 编程、而仅包括基本通信。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Nabil