This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:输出异常

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675101/tps65150-q1-the-output-is-abnormal

器件型号:TPS65150-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65150

大家好、

我的客户正在使用 TPS65150、但输出异常、升压输出与 Vin 相同。 VGH 和 VGL 为0V。 原理图如下:

你有什么意见吗?

谢谢、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们尝试断开 SUP 引脚与升压输出的连接、升压输出右转。 它是如此的奇怪。  

    我们还检查了所有电容器和电阻器、它们都是正确的。  

    谢谢、

    Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们发现、如果我们将升压输出设置为13.5V、它就可以工作。 但是、当我们将其设置为低于11V 时、输出错误、芯片似乎无法工作。

    VGH 为18V、VGL 为-12V。

    请帮助我回答以下问题:

    1.升压输出电压是否有任何阈值? 还是 VGL 和升压输出有任何限制?

    如您在原理图中所见、VGH 设置为18V。 但输出为23V。  您知道原因吗?

    VGL 输出电压的含义是什么? 任何小于-2V 的 VGL 都可以吗?  

    谢谢、

    Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cera、

    FDLY 可确保当其中一个输出超出稳压范围的时间过长时、整个 IC 关闭。 请查看数据表以了解时序。 您可以通过将引脚直接连接到 VIN 来禁用 FDLY。

    对于上述电压、我确信问题是由 VGL 电荷泵引起的。 负电荷泵配置为逆变器、因此无法提供大于-vs+2*(二极管压降)的电荷。 因此、在此配置中无法从-11V 创建-12V 电压。 有关电荷泵功能的更多详细信息、请参阅以下应用手册 :www.ti.com/.../slva794

    如果您要向负电荷泵添加第二级、电路将正常工作。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    感谢你的帮助。 我将 VGL 更改为-4V、它最终能够正常工作。

    此致、
    Cera