This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:TPS61170的输出电压噪声过大

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170EVM-280, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673244/tps61170-tps61170-has-too-big-noise-on-vout

器件型号:TPS61170

尊敬的先生:

我购买了 TPS61170EVM-280并在以下配置下检查了输出电压。

VIN = 10.8V

VOUT = 24V (原始设置)

Iout = 0.1Adc (电动负载)

仅使用 TPS61170EVM 电路板(与 USB 控制器无连接)

我发现 TPS61170的输出电压噪声太大、看起来与 SW 节点没有关系。

噪声水平约为570mVpp (太大)。 请参阅随附的波形并提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何测试的? 应使用非常小的环路在输出电容器上测试纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 TPS61170EVM-280上的小环路检查了输出电容器上的纹波。
    我想知道 TPS61170EVM-280上输出电容器上的纹波(实际上是尖峰噪声)量。
    您能否为我提供 TPS61170EVM-280的采样波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     20MHz 带宽时、输出纹波应如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     测试输出纹波的方法:使探针远离电感器、否则 SW 噪声将耦合到探针中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的照片。 很容易理解。

    很抱歉给您带来不便、您捕获的纹波电平不会有问题。

    我的重点是尖峰电平、如下图所示。 它是400mVpp@0.5A load、作为原始 EVM。

    此噪声级别是否符合器件规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在测试过程中使用的带宽是多少? 是20MHz 吗?  如果带宽较大、则由于高频耦合、测试的噪声将更大。 您能否拍摄一张测试方法的照片?  因为 Cout 和 SW 的位置非常接近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢你的答复。

    当我测量开关噪声(而非纹波噪声)时、我不使用带宽滤波器。

    因为噪声频率通常是**MHz,所以如果我使用它,开关噪声就会消失。

    这是我对它进行测试的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 现在就清楚了。

    如果您使用非常高的带宽、那么高频噪声很容易耦合到测试探针中。 因此、如果您坚持使用高带宽、则使用距离 TPS61170 EVM 板 SW 节点20cm 的外部板。  在该电路板上添加一个1uF 的小电容、然后再次测试纹波。  噪声耦合效应将变得更好。

    请您与我们分享客户信息。 请接受我作为朋友。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢你的答复。

    我知道、当我将 EVM 板从 TPS61170 EVM 板的 SW 节点上取出时、尖峰噪声将会降低。

    如果是、我担心来自 SW 节点的发射噪声。 这就是我计划从 EVM 采集此尖峰噪声的原因。

    似乎有另一种方法来测量来自 SW 节点的尖峰噪声、而不使用示波器。

    您能否告诉我如何测量正常开关直流/直流转换器产生的发射噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个 EMI 测试标准、如 CISPR22。 但据我所知、EMI 通常意味着远场耦合、而不是近场耦合。 它在距离电源3m 或10m 的位置进行了测试。

    但您测试的是非常接近 SW 节点的值。 任何电源转换器的 SW 节点、无 mattter 有多好、如果它具有 dv/dt、这=Vsw/trise 或 Vsw/toff、它可以通过寄生电容耦合到探头中。 探针越靠近 SW、耦合效应就越高。

    因此、请使用20MHz 带宽来测试实际纹波。 或者测试结果不准确。