This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05010W:PTH05010W

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH05010W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700278/pth05010w-pth05010w

器件型号:PTH05010W
主题中讨论的其他器件: PTH05050W

您好!

PTH05010发出一声高音。 它是模块上的线圈。  (VIN 5V、Vout 0.85V、Iout 8A。 我们可以做些什么呢?

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert:

    PTH05010W 产生的任何噪声都可能 是导致   的伏 电源总线上的低频瞬态或 输入 极化电容不足。

    输入电容 必须至少为470uF 的极化电容、请参见所附的。

    建议在输出总线上添加一个至少330uF 的极化电容器、以帮助降低输出低可闻瞬态。

    Tom。

     。