This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:有关 TPS7H2201-SP 的冗余应用的问题。

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187782/tps7h2201-sp-question-about-redundancy-application-of-tps7h2201-sp

器件型号:TPS7H2201-SP

您好专家、

我的客户希望使用    TPS7H2201-SP 提供的热备用应用程序(两个电源同时打开)。  

有可能吗?  或任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    您能否说明两个5V 电源是通过两个负载开关的相同电源、还是通过两个负载开关的两个不同电源?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个不同的电源通过两个开关。

    如原理图所示、5V 主电源和5V 次级电源同时通过顶部的 TPS7H2201-SP 和僵尸系统 TPS7H2201-SP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    我们不建议使用此应用。
    负载开关不会阻止电源彼此灌入电流。

    我们建议在一个负载开关打开而另一个关闭时并联、或者它是同一个电源。

    谢谢、
    Daniel