请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 BOOT 开关在 EVM 中的正常位置是什么?
如果必须卸下引导开关、该怎么办?
是否可以在没有启动开关的情况下运行 EVM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BOOT 开关在 EVM 中的正常位置是什么?
如果必须卸下引导开关、该怎么办?
是否可以在没有启动开关的情况下运行 EVM?
您好!
需要使用 TS1作为输入来引导器件。 kΩ 可采用1至100k Ω 的下拉电阻。