This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:EC 问题

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185979/tps7a05-ec-questions

器件型号:TPS7A05

大家好、

我对 TPS7A05有几个问题。

1.您是否有任何有关温度漂移的材料? 如果是、我想知道它的典型值和最大值。 单位为 ppm/C

2.您是否测试过器件的长期稳定性? 我的客户想知道运行1000小时后输出的变化。

输出电压噪声。 您能否帮助测试以下条件下的输出电压噪声典型值和最大值:VIN = 3V、Vout = 1.8V、Iout<2uA、Cin 和 Cout = 1uF?

此致、

徐志源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    让我看看我是否能找到任何漂移数据。  

    请允许1-2个工作日、以便我可以收集数据。

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我仍在努力获取有关1000小时信息的 ppm/C 数据和信息。  

    对于 Vout 噪声、仿真数据是否足够?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    如果这与实际数据没有太大差异、则仿真数据就足够了。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    它应靠近真实器件:  

    对于另一个请求、遗憾的是、我们没有 ppm/C 数据、也没有超过1000小时的长期漂移。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    垂直轴的单位是多少? 是 V/Hz 吗? 您为什么使用此类器件?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    不同颜色的含义是什么? 该图中的典型值和最大值是多少?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    y 轴的单位为 nV/sqrt (Hz)、不同的颜色表示不同处理角的结果。 该图中的最大值为1.2nV/sqrt (Hz)。 我正在实验室中寻找测量该值的样片、但这将需要我一些时间。  

    最棒的  

    Edgar Acosta