Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76942
您好!
我设计了一个外部3.3V 电源、该电源已经为电路板的其余部分供电(>50mA)、我想设计这样的电路
当我移除/禁用该电源时,BQ72925也应该停止运行(特别是平衡...)
因此、我想以某种方式为 BQ72925供电、
但是、我从数据表中了解到、我始终必须将 VBAT 连接到最高的3-6S 电池组电位。
如果我这么做、LDO 将被激活、根据数据表、我只能用更高的电压"覆盖"它、
但是、由于我的外部电源也是3.3V、这可能会导致一些问题以及我在那里看到的更大缺点
如果我的外部3.3V 电源不可用、内部 LDO 会尝试为系统的其余部分供电、我希望避免这种情况。
我知道在这种情况下会有 O 形圈控制器/理想二极管等选项、但我想知道是否有更巧妙的解决方案。
例如:当外部电源消失而不会导致任何无效状态时、是否有一些简单的方法可以"断开"内部 LDO、
或者、当我停止与其通信时、IC 自动进入睡眠模式是否有超时? 够了
但我愿意接受建议
谢谢、
Lukas