This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:可调节 VOUT 设置

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187439/tpsm63606-adjustable-vout-setting

器件型号:TPSM63606

大家好、

我们正在考虑将电源从24V 输入电压更改为2.4V 输出电压、再更改为8.5V 输出电压。

应将开关频率设置为什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu-san

    明天、我将与您联系、因为团队今天正在度假。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-San、

    您可以查看快速入门计算器、了解电感器纹波电流如何随 Vout 变化。 1MHz 的开关频率似乎是合理的。

    此致、

    Tim