This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:当插入电池进行充电时、从寄存器读取的电流始终为0、持续时间超过10秒

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187511/bq40z80-when-the-battery-is-just-inserted-for-charging-the-current-read-from-the-register-is-always-0-for-more-than-ten-seconds

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ24610

这种现象是否正常?这种现象仅在电池刚插入时发生。概率约为5%。

电流从寄存器0x0A 读取、电流在超过10秒后恢复正常。

这是刚刚插入电池时示波器读取电池电压的图片:

这是我们的电路设计:BQ40Z80和 BQ24610

e2e.ti.com/.../_3575606C3B4E7F67_V1.0_5F009F530674FE56_.pdf

谢谢!

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无保护触发、此时平均电流读数也为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    监测计是电池组侧的监测计、因此不应经常插入/重新插入电池、只能在初始组装期间插入。 监测计将通过校准例程、在内部将 SRN 和 SRP 引脚短接在一起、以便在此初始化阶段读取0mA。

    此致、

    Wyatt Keller