请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件: BQ24610
这种现象是否正常?这种现象仅在电池刚插入时发生。概率约为5%。
电流从寄存器0x0A 读取、电流在超过10秒后恢复正常。
这是刚刚插入电池时示波器读取电池电压的图片:

这是我们的电路设计:BQ40Z80和 BQ24610
e2e.ti.com/.../_3575606C3B4E7F67_V1.0_5F009F530674FE56_.pdf

谢谢!
祝你一切顺利!