This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:具有100%占空比的 UCC27712栅极驱动器

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187729/ucc27712-ucc27712-gate-driver-with-100-duty-cycle

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件:SM72445

尊敬的专家:

我正在设计使用 SM72445为48V 电池充电的太阳能充电器。 太阳能电池的输入范围在30V 至180V 之间变化、这意味着这一点

当输入大约为输出充电电压时(根据 SM72445的数据表、变化2%)、可能会发生1:1 (100%占空比)。

问题是、SM72445将如何在100%时切换输出低侧开关 MOSFET、以在此旁路模式期间使两个高侧 MOSFET 保持导通状态?

我提出这个问题是因为 UCC27712驱动器可以在100%占空比下工作、但控制必须确保低侧 FET 被切换

使用特定频率时、高侧 NMOS 驱动器的自举电源(HB-HS 上的电压)会定期重新充电、并且不会降至 UVLO 以下。

谢谢、此致、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    美国马丁·路德·金(Jr)的假期周一关闭。 我们将在下周早些时候再次与您讨论您的问题。

    此致、Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    您对自举偏置限制的评估是正确的、因为必须定期切换低侧驱动器以确保引导电容器重新充电。 我们是栅极驱动器方面的专家、可以帮助解决这些问题。 我想您的问题更多地是关于 SM72445控制器 PWM 信号的详细信息。  

    要将您的问题提交给该器件的正确专家、我建议提出相同的问题、但将该主题的标题命名为 SM72445器件型号。 我将继续并关闭该线程。

    此致、