This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:输出电压未达到&调节问题

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185268/lm25116-output-voltage-not-getting-regulation-issues

器件型号:LM25116

尊敬的 TI 团队:

我设计了采用 LM25116 IC 的同步降压转换器。 输入电压范围为13VDC 至21VDC、输出电压为12VDC、功率为240W。

我没有得到12VDC 的输出电压。 而反馈电阻分压器设置为12VDC 输出电压。 它仅获得8VDC。 我不知道为什么输出电压12VDC 不能达到。

请查找原理图并提供您的建议和反馈。

此致、

Raj Kumar Chaurasiya

email-id- rajkumar.chaurasiya@emerson.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raj  

    输出电压为8V 时,您能否测量 FB 引脚电压? 它是否小于调节目标?   

    您是否看到任何断续操作?  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lee。

    问题已解决。

    请关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - Eric Lee (应用工程)