This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助解决限制器问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187705/help-with-voltage-limiter

主题中讨论的其他器件:TPS552882

大家好、大家好、


请注意、

我来为您提供设计方面的帮助、

对于供车辆使用的器件、我有一个 LED 电路必须在12伏电压下工作、但该器件可以安装在12伏或24伏车辆中、必须在12伏电压下工作的电路的功耗大约为300毫安。

我的问题是:
您能否推荐一个具有以下行为的组件?
如果电源电压等于12v 或小于12v、请允许我将该输入电压传递到输出、但如果电源电压从12v 上升、我会将输出调节到12v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、  

    我不确定您是否将问题发布到正确的位置。 但是、让我询问您的 VIN 在所有情况下都是什么?  最小和最大输入电压是多少、包括器件可能会遇到的过冲?  

    因为这将用于车辆、这是否需要通过汽车认证?  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar、

    感谢您的回答

    我将为您提供信息、我正在使用的器件基本上是 IP 摄像机、大多数组件在3.3V 或更低的电压下工作。

    但我遇到了一个需要12V 电源的红外 LED 电路问题。

    使用12伏蓄电池的车辆没有问题、但使用24伏蓄电池时、LED 电路损坏。

    最初、我想到一个 bost 稳压器从3.3V 升至12v 并为 LED 供电、但我认为这样做会给3.3V 稳压器(LMR51430XDDCR)增加不必要的电流负载

    我真的需要最简单的解决方案来解决这个问题、因为它不是一个关键电路、但是必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、  

    我认为您需要的是降压/升压转换器、它可以将任何宽输入调节到您所需的电源轨。 我不是降压/升压领域的专家、但通过快速搜索、我找到 了 TPS552882 降压/升压。   

    该器件是一款同步四开关降压/升压转换器、能够将输出电压调节为输入电压、高于或低于输入电压。 该器   件可在2.7V 至36V 的宽输入电压范围内运行、并且能够提供0.8V 至22V 的 VOUT 电压范围、以支持您的应用。  

    www.ti.com/.../tps552882.pdf

    这里还有更多选择

    www.ti.com/.../products.html

    如果您认为这可能有所帮助、我可以向降压/升压团队进一步分配 TT、他们将帮助您推荐更适合您规格的器件  

    谢谢!  

    Tahar