This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187360/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1

您好!

作为您的建议、我想谈谈物理电池设计容量与在生产过程中插入的完全充电容量与应用 DoD 之间的关系。

例如、如果应用的 DoD 为5%=95%、我们是否应该 相应地将所学的完全充电容量设置为较低、这意味着物理容量的90%?

BR

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    记忆的完整充电容量是一个计算值、不应更改