This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:了解了量产线期间的完整充电容量

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187830/bq78350-r1-learned-full-charge-capacity-during-in-the-production-line

器件型号:BQ78350-R1

您好!

我将重新表述我的担忧和问题、  

降低与应用 DoD 相关的电池设计容量值是否有合理的理由?

例如、将其设置为4500mAh (电池物理容量为4800mAh)、这样做的潜在动机是准确预测应用、例如、如果 DoD 为5%-95% 0%、则 SoC 将大约为每节电池3V  

另一个问题是、为什么已学习的全容量寄存器具有写入选项、只读瞬间以及该值直接从设计容量字段复制(由量产线中的电池组制造商提供)

BR

Shachar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    制造商规定的容量应与量表在指定条件下计算的容量相匹配。 否则、这是制造商的质量问题。

    假设所述容量正确、由于电池化学成分、负载类型可以改变"有效"容量。 如果学习后发现差异、则健康状况报告为低于100%。 这通常是不可取的、权变措施是将设计容量设置得更低