This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:在不使用电池的情况下运行 BQ24073

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187732/bq24073-operating-bq24073-without-battery

器件型号:BQ24073

运行我们设计的产品时、如果在移除电池的情况下使用 BQ24073进行 PMIC、是否存在任何危险? 我们正在对产品安全进行测试、预期的部署将硬接线至电源。 通常情况下、这既可以用作电源、也可以为电池充电、但此应用仅在插入电源时才需要工作、我们不希望为了移除 bq24073而进行重新设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    欢迎使用 E2E!

    在安全测试期间如何测试器件? 由于 VOUT (REG)为4.4V、因此在没有电池的情况下 BQ24073应该正常。 我唯一的问题是 、如果输出电压由于高电流负载而下降、则需要补充模式来保持输出电压。  

    此致、

    Anthony Pham